This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:ADC 有效分辨率较低的可能原因

Guru**** 2792325 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, INA290, INA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1516256/ads131a04-possible-cause-of-low-effective-resolution-of-the-adc

器件型号:ADS131A04
主题中讨论的其他器件: INA290INA849

工具/软件:

您好、  

目前、我们使用 ADS131A04 ADC 进行高侧电流测量。 我们电路的输入将通过电流检测放大器(CSA) INA190A2、该放大器通过分流电阻器获取数据。 校准我们的 ADC 后、我们发现有效分辨率远低于24位、最低为13位、通常更低。 我们使用 ADC 的内部稳压器作为 VREF 和满量程值(2.44V)。 没有滤波器有效、OSR 设置为4096 (可能的最低采样率、1kHz)。

我的问题:

1) CSA 元件是否在 ADC 有效分辨率方面出现了瓶颈?

2)如果不是,我可以采取什么方法来提高整体有效分辨率.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    排除信息:我们的 Vref 是单极的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您需要在系统级别测量有效分辨率。 ADC 前面的任何元件(包括 CSA)都会产生噪声、该噪声会降低性能(包括有效分辨率)。

    首先、您需要确定哪个器件/元件/电路产生的噪声比其他器件/元件/电路多、布局不佳也可能导致该问题。 您可以短接 ADC 输入  、然后获取所有通道的多个读数的平均值。 至少使用1秒的连续读数(1ksps 数据速率下为~1k 个样本)来计算每个读数的 RMS 噪声。 您可以共享原始数据、我可以为您进行检查。 我假设您的电路没有任何问题。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dale!

    您能否详细说明"短接 ADC 输入"? 这是否意味着我应该 将 ADC 输入的所有4个通道都焊接到地?

    此外、我是否需要在 ADC 之前移除电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    我已短接 ADS131A04 AINP AINN (连接到 GND)。 下面是所有4个通道(校准后)的通道读数。 分享如何测量 RMS 噪声(以及其他有用参数)。 提前感谢
    e2e.ti.com/.../channel2_5F00_short_5F00_with_5F00_csa_5F00_VOLTAGE.csve2e.ti.com/.../channel3_5F00_short_5F00_with_5F00_csa_5F00_VOLTAGE.csv
    e2e.ti.com/.../channel0_5F00_short_5F00_with_5F00_csa_5F00_VOLTAGE.csve2e.ti.com/.../channel1_5F00_short_5F00_with_5F00_csa_5F00_VOLTAGE.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    建议您观看此链接中的视频、详细了解如何测量噪声以及如何计算 ADC 或数据采集系统中的噪声: TI 高精度实验室系列:ADC 噪声测量、方法和参数。

    您可以先短接 ADC 输入、然后将其移至 电流检测放大器、然后在电路板的输入端将其短接、以防在放大器前面有 RC 滤波器或其他元件。 此过程可以帮助您确定主要噪声的来源、以及哪个电路的性能降级优于其他电路。

    由于 ADS131A04是同步采样的 ADC、因此您可以将每个 ADC 输入通道的输入短路、然后分析数据以检查该特定通道的失调电压误差和噪声。

    我检查了 您共享的第一个 Excel 文件中的 CH2数据、ADC 电路的 RMS 噪声为1.84uV、如下图所示:  

    我相信您在 ADS131A04上使用的是增益= 1、因此1ksps 和增益= 1时的 RMS 噪声应为~1.82uV、因为您可以看到 下表中突出显示的值、所以 测量结果与 ADS131A04数据表相匹配、这表明 ADC 的电路设计(包括耦合、电源和布局)符合预期 。  

    接下来、您可以短接放大器的输入、并使用相同的方法再次检查 ADC 的转换结果、这样您就可以看到 ADC+放大器电路的噪声。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您的答复。 从我分享的工作表中、我无法获得与您相同的输出值、但我计算出 ADC Vrms 约为~1.90V。

    我将 CSA 输入短接至 GND (基本上尝试获得 ADC 和放大器电路的噪声)、并发现测量的 RMS 噪声仅从~1.90uV 增加到1.98uV。 基于此、 使用下面的公式进行计算、我的系统的有效分辨率应约为20位(使用 CSA)。

    与我的系统的实际性能相比、情况似乎并非如此。 如果我在测试输出与输入时使用的最大标准偏差、系统分辨率约为13.88位。

    我缺少什么吗? 任何指针都将是好的。 与此同时、我将浏览 TI 高精度实验室系列视频。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我正在检查第一个电子表格中的数据、我不知道为什么您无法获得相同的结果。

    您能告诉我如何计算13.88位分辨率吗? 您能否共享属于 ADC 原始转换数据的原始数据? 另外、请告诉我在捕获数据时您的输入信号是什么。 您的原理图也会有所帮助。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    我还在对 csv 中的原始数据求平均值并应用 STDev 公式。

    我计算出13.88位(通道0)的方法是获得最大标准偏差并应用以下公式(来自 TI 的精密 ADC 噪声分析基础知识)

    我导出了我的原始数据、其显示单位为 mA (来自我们的工作流程)、我通过将 INA190A2增益作为5V/V 与分流电阻器阻值0.008相乘计算回电压。 因此、我将对每个原始数据应用 V= i (在 a 中)* 0.008。

    我们的输入系统连接到经过校准的电子负载、该负载以0.05A 的阶跃从0消耗到5A 的直流电流。 附件是 results.e2e.ti.com/.../System-linearity-results.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:  

    请问您是否有任何更新?

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin Raman:

    有效分辨率取决于信号。 信号越小、有效分辨率就越低。 您参考文档中给出的公式是可实现的最大有效分辨率;实际上、系统有效分辨率会较低、因为每次测量都不会使用整个 ADC FSR、并且还需要考虑基准噪声

    您能否收集 从 ADC 获得的几个施加电流(如1A、2.5A 和4.4A)的原始数据、并向我们提供、类似于短路输入测试的方法? 对于此数据、除非您另有说明、否则我们将假设增益为50且 VREF = 2.44V。 然后、我们可以 执行类似的计算来确定预期的性能

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan。

    感谢您的答复。 我的 ADC (ADS131A04)使用的 VREF = 2.44V、增益为 x1。

    我的模拟前端是一个8毫欧分流电阻器、以50V/V 的增益连接到 INA190A2

    附件为1、3、5A 的文件。 期待您的 reply.e2e.ti.com/.../B7_5F00_ch1_5F00_1A_5F00_voltage.csve2e.ti.com/.../B7_5F00_ch1_5F00_3A_5F00_voltage.csve2e.ti.com/.../B7_5F00_ch1_5F00_5A_5F00_voltage.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin Raman:

    谢谢、这似乎是您期望从系统中获得的性能。  与 ADC 相比、您的放大器具有非常高的噪声、请参阅下面 INA290数据表中的输入参考噪声频谱密度图(请注意、这适用于 A3器件、其中 G = 100、但我没有看到 G = 50版本的图)。  如果在1kSPS 的数据速率下、假设 A04带宽为~250Hz、则可得出输入参考噪声为75nV/* sqrt (250)= 1.2uVRMS。 当输入为1.82uVRMS / 50 = 36nVRMS 时、ADC 输出端的 ADC 噪声为1.82uVRMS、因此与放大器噪声相比可以忽略不计

    您施加的最大信号为0.008 Ω* 5A = 40mV

    log2 (40mV/1.2uV)= 15位有效分辨率。 您提供的数据显示、在5A 下有效分辨率为~13.5位、因此这并不太远(在~3uVRMS 下、噪声似乎有点高、但也许这是因为我们不关注 A2噪声响应?)

    假设系统中没有其他噪声源、我建议尝试不同的放大器来看看性能是否有所提高。 试试超低噪声 INA849。 但是、该器件不在单极电源上提供高共模支持

    -布莱恩