This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10EVM:使用 TSW14J59EVM 实现用户图形输出的 DAC39RF10EVM 时钟配置

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF12EVM, TSW14J59EVM, DAC39RF10EVM, DAC39RF10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1519195/dac39rf10evm-dac39rf10evm-clocking-configuration-with-tsw14j59evm-for-user-pattern-output

器件型号:DAC39RF10EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J59EVM、DAC39RF12EVM、 DAC39RF10

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我想将 DAC39RF10EVM 连接到 TSW14J59EVM 并输出自定义用户 DAC 模式。

在中 DAC39RF10EVM GUI 、我注意到有一个选项可以选择 SBAU395图7-2 (第71页)所示的时钟配置、具体来说就是 EXT→DACCLK | LMX/LMK→FPGA 关断速度。

是否可以使用实现相同的配置 DAC39RF1xEVM GUI v3.1.2

如果有任何方法可以配置此设置、我非常感谢您的指导。

此致、

选项卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC39RF10EVM 已停产、我们已将对 DAC39RF10的支持推送到 DAC39RF12EVM、它没有这些板载时钟选项。 v3.1.2 GUI 不具有此功能。 你必须使用我在你的另一个线程中共享的旧版本。

    谢谢