This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16DV160:未使用引脚的处理方法

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1519045/adc16dv160-processing-method-of-unused-pin

部件号:ADC16DV160

工具/软件:

您好、

如何处理未使用通道的输入/输出引脚? 是否可以打开?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    应使用500Ω 电阻器将每个输入引脚端接至共模、并将基准引脚连接到与活动通道基准引脚相同的值。 如果不使用输出 LVDS 引脚、则可能会导致活动通道数据中出现干扰、因此我建议添加100Ω 终端电阻器占位符、不要在您的设计中填充这些占位符、这样您可以在初始电路板上进行测试、看看100Ω 终端是否需要或不需要在您的特定布局中。

    谢谢