This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDS39RF12:DDS39RF12

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: DDS39RF12, DAC39RF12EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1518841/dds39rf12-dds39rf12

部件号:DDS39RF12
Thread 中讨论的其他器件: DAC39RF12EVM

工具/软件:

尊敬的团队:

根据 DDS39RF12数据表中给出的引脚功能、建议分离 VDDA18A、VDDA18B、VDDCLK18、VDDSYS18、VDDLA 的电源。 VDDLB、VDDCLK10、VDDDIG、VDDEA、VDDEB、 VEExA 和 VEExB 可抑制 A&B 之间的串扰、更佳的相位噪声性能和更好的 SYSREF 控制噪声抑制。 区分这些线路的最佳方法是什么?在 DDS39RF12EVM 中、很少有人被馈通分开、那就是专用 LDO 可以正常使用吗? 我们需要一种只需极少元件的隔离解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的建议是按照在 DAC39RF12EVM 上的设计将这些电源分离。 为了防止相位噪声曲线中的电源噪声、VDDCLK LDO 输出上需要使用 LC 滤波器(FB6、C83、C109、C110、C111)。 我会使用这些精确的器件或非常相似的响应铁氧体磁珠来设计该 LC。

    谢谢