This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3908S025:额定差分输入电压摆幅超过绝对最大额定值。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3908S025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1518318/adc3908s025-specified-differential-input-voltage-swing-exceeds-absolute-maximum-rating

部件号:ADC3908S025

工具/软件:

您好!

根据数据表、ADC3908S025输入在差分模式下支持1.9VPP 摆幅。  

这应该为1.25VCM+/-1.9/2=0.3-2.2V

但是、 绝对最大额定值表限制了2.1V 时的 INAP/M 输入引脚电压。

显然、这些说法是相互矛盾的。  

正确的值是多少?

谢谢!

Nick。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    差分摆幅是在两个差分桥臂上分割的总摆幅。 如果差分摆幅最大值为1.9Vpp、这意味着每个桥臂将摆动1.95V/2以共模为中心、这意味着每个输入桥臂的最小值和最大值将为 Vcm +/- 0.475V (1.9V/4)、因此两个桥臂上的电压均为1.25V +/- 0.475V =最小值/max = 0.775V 和1.725V、以满量程驱动 ADC。

    谢谢、Chase