This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:有关&&39;器件功能模式&&#39的咨询;在 ADC12DJ5200RF 中

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1517280/adc12dj5200rf-inquiry-regarding-device-functional-modes-in-adc12dj5200rf

器件型号:ADC12DJ5200RF

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我对 ADC12DJ5200RF 数据表中的"器件功能模式"部分有一些问题。

[问题1]
根据数据表、由于性能差异、建议在单通道模式下使用 INA。
您能否说明 INA 和 INB 之间的性能差异有多大?

[问题2]
如果 INA 和 INB 之间存在性能差异、这是否意味着 ADC A 和 ADC B 可能因各自输入路径的特性而在双通道模式下也表现出性能差异?
如果是、您能解释一下这种差异可能有多明显或显著?

感谢您的支持。


此致、
去全州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 全州

    我们尚未验证在 DES 模式下运行 ADC 并使用通道 B 作为输入时的确切降级。 强烈建议使用通道 A 作为输入。 这是因为只有通道 A 针对 DES 操作进行了修整。

    这将对双通道模式下的性能没有影响。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、


    感谢您的答复。

    我们目前正在评估 ADC12DJ5200RF 的应急方案、其中在 INA 不可用时、INB 将在单通道模式下使用。

    在这方面、我们感谢您对以下问题的见解:

    [问题1]使用 INB 以单通道模式运行器件是否可行?

    [问题1]如果我们使用 INB (未针对单通道模式工作进行修整)、而不是使用 INA、我们预计性能会下降多少级?


    感谢您的支持。

    此致、
    去全州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeongju:

    Q1:您可以为 DES 模式启用通道 B 输入、但不建议这样做。

    问题2:正如 Eric 所说、通道 B 未针对此模式进行修整。 这意味着每个单元将具有不同的结果。 由于器件发布时并未进行这种表征、因此如果使用通道 B 作为输入、我们无法保证任何最大性能损失。 您必须执行此操作、并确定您测试的性能下降是否可接受的单位数量。 损耗可能接近0.5dB、但也可能接近5dB 或更差。

    谢谢