This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:ADS1282 ADC 温度感应比例式测量

Guru**** 2826815 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1282, ADS1282-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1519266/ads1282-ads1282-adc-temperature-sensing-ratiometric-measure

部件号:ADS1282

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们将 ADS1282HKV ADC 用于 RTD 温度检测应用。 检测电路基于比例式测量方法、可消除由电流源噪声或不稳定引起的误差。 事实上、德州仪器(TI)提供了一份使用这种相同 ADC 通过比例式测量使用 RTD 进行温度检测的设计指南:"串联电阻式温度检测器(RTD)检测参考设计"(www.ti.com/.../tiduf19.pdf)。

下面是我们所设计系统的简要示意图:

在使用原型设计进行初始测试期间、我注意到、当 ADC 正常运行时、它在基准输入端( 从 Vref 引脚流出的6 µA 周围)表现出相对较高的偏置电流。 在我们的应用中、这会引入测量误差、因为此6 µA 会与 电流源提供的100 µA 相加、导致流经温度传感器的实际电流未知。

但是、我在数据表中找不到任何提及此基准输入偏置电流的地方。 是否有任何有关此偏置电流的其他信息或表征数据?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    基准阻抗可以近似计算预期从基准引脚获得的偏置电流量。 请参阅以下数据表中的、其中基准阻抗的典型值为85k Ω。 电流约为10uA、或者至少与您在电路中测量的电流相似。 您可以考虑 缓冲 ADS1282、将基准偏置电流降低到可忽略不计的水平。 这也将通过 RREF 电阻(可能是1k?)来消除任何增益误差问题 与 ADC 基准阻抗(85k)并联。

    另请参阅此参考设计、其中采用 ADS1282-SP 且适用于 RTD 测量应用: https://www.ti.com/tool/TIDA-060042

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解我们将评估如何向 Vref 添加缓冲区、非常感谢 Bryan。