This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC14L020:ADC14L020 (紧急)

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC14L020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1520252/adc14l020-adc14l020-urgent

部件号:ADC14L020

工具/软件:

我对数据表有点困惑、 ADC14L020允许的最大电压差是多少。 图35. 展示了 VCM + VCM/2 Vref、即1.5V + 1V/2 = 2V、然后1.5V-1V/2 = 1V。 所以只有1个电压差。 但其中提到了 满量程差分电压范围为2 * VREF。 因此、如果 Vref 为1V、则差分电压为2*1V= 2V。 此 ADC 的差分值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcus:

    您的场景中的最大差分输入电压为2V。   当 VIN+> VIN-时具有正摆幅、当 VIN+< VIN-时、也需要另一侧。
    因此、当以差分方式测量时、两者都给出1V 峰值(单端)、但得到2V 的峰峰值。

    此致、

    Geoff