This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:HX711替代产品

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1231, ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1514864/ads1231-hx711-replacement

器件型号:ADS1231
Thread 中讨论的其他器件: ADS1232

工具/软件:

您好团队

您能帮我检查 HX711是否有合适的替换产品吗?

e2e.ti.com/.../HX711.pdf

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    ADS1231 (单通道、固定增益=128)和 ADS1232 (双通道、可选增益为1、2、64和128)是与 HX711最相似的两个 ADC。  两个 ADC 都不是引脚对引脚等效的。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keith

    附件是产品称重传感器、

    如果我们要测量 1.36kg 到11.34KG 之间的重量、

    精度为90g/单位。

    ADS1231和 ADS1232是否满足该要求?

    e2e.ti.com/.../Micro-load-cell-GML671.pdf

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian Chan:

    Keith 今天因美国国庆节而离职、他将 在接下来的1-2天内回复您。 感谢您的耐心

    同时、您能否通过在"线程跟踪工具套件"的"注释"部分发布客户名称和项目详细信息来帮助我们跟踪此机会? 我们将在等待您的回答时审查您的问题

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian Chan、

    在增益漂移方面、ADS1231/ADS1232比负载单元好4倍、温漂好10倍、线性度好10倍。  测量精度取决于实际称重传感器、而不是 ADC。

    根据称重传感器数据表、假设测量前使用零标度来校正任何系统偏移、并且室温范围为18°C 至28°C、那么是、您应该能够测量1.36kg 至11.34kg 范围内的重量、误差约为+/-90g。

    有关更多详细信息、请参阅电桥测量基本指南应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa532a/sbaa532a.pdf

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用