This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE49I30:交换 AACM 和 LED 偏移抵消

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE49I30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1520040/afe49i30-swapping-aacm-and-led-offset-cancellations

器件型号:AFE49I30

工具/软件:

您好:  

AFE49I30的其他设置可能不同。 在一种情况下、我会阻挡环境光(通过打开黑色窗口)、并尝试尽可能地提高 PPG 的交流信号值。

AACM 为8位、而 LED 消除为5位。  

能否将 AACM 校准与 LED 消除偏移计算交换、以便在 LED 开启相位期间受益于8位消除、从而更大限度地提高交流电? 也就是说、我在 LED 亮起的情况下执行 AACM 校准。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Srinivasan

    AFE49I30受保密协议约束、因此我们将此对话设为离线对话。 我将通过电子邮件与您联系。

    此致、

    Payton