This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960:AFE4960电极测试

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1520118/afe4960-afe4960-electrode-testing

器件型号:AFE4960

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前正在开发一个采用 AFE4960YBGT 进行 ECG 信号采集的项目。 作为我们验证过程的一部分、我们旨在测试设备内置的导联断开检测功能、以确保在可能发生电极断开的情况下可靠运行。

在查看 AFE4960数据表时、我们注意到存在专为导联开/关检测和阻抗测量而设计的直流和交流导联偏置功能。 但是、我们正在寻求关于有效测试这些功能的更详细指导。

您能否提供或指导我们获取任何概述 AFE4960YBGT 引线中断检测功能测试推荐方法的参考资料、应用手册或评估程序? 具体而言、我们感兴趣的是:

  • 配置器件进行导联脱落检测。

  • 模拟电极断开场景。

  • 解读器件对此类事件的响应。

非常感谢您提供的任何帮助或文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harijith、

    我建议查看 AFE4960安全资源文件夹中的其他资源-具体来说、"Video 4"演示了如何使用 EVM 软件中包含的脚本测试导联脱落检测、用户指南也是如此(注意:直流导联脱落检测在这两种情况下都称为"空闲"模式)。

    此致、

    Payton