This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J40EVM:HSDC 错误:DDR 至文件与 KCU105固件超时。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J40EVM, ADS54J40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1522886/ads54j40evm-hsdc-error-ddr-to-file-timed-out-with-kcu105-firmware

部件号:ADS54J40EVM
主题中讨论的其他器件: ADS54J40

工具/软件:

我正在使用 KCU_TI_DHCP.bit 文件编写 ADS54J40EVM 的参考设计、并通过 KCU105进行开发。  

我假设这应该同时适用于4个通道和4个通道设置、但对于我来说、在 HSDC Pro 中只能运行8个通道。  

8通道  Config_Onboard_配置:LMK_983p04_MSPS; ADS54J40_LMF_8224。 (工作正常)  

4通道 EVM CONFIG_1:LMK_EVM1024_MSPS Config_Onboard_ ;ADS54J40_LMF_4244 (不工作)。  

4通道 EVM CONFIG_2:LMK_983p04_MSPS Config_Onboard_ ; ADS54J40_LMF_4244 (不工作)。  

HSDC 错误:读取 DDR 到文件超时。