This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18:旁路电容器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1520235/ads127l18-bypass-capacitors

器件型号:ADS127L18

工具/软件:

大家好、我有一个有关 ADS127L18旁路电容器配置的快速一般性问题。 下面是我要参考的数据表

www.ti.com/.../ads127l18.pdf

在数据表中、旁路电容器建议(表9-3)中为 AVDD1和 AVDD2规定了一个2.2uF 的旁路电容器。 但是、进一步降低第9.3.2节中的数据表规定、为了简化电源的数量、可以将 AVDD2连接到 AVDD1。 我的问题是、在这种配置中、是否建议为 AVDD1和 AVDD2同时保持2.2uF 旁路电容器? 或者、是否应该断开两个电容器中的一个以使 AVDD1和 AVDD2都共用一个2.2uF 电容器?

进一步介绍、我们还提供自己的去耦电容器、其中包含两个100nF 电容器和一个10uF 的大容量去耦电容器。

感谢您的任何指导!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    我建议保留两个单独的电容器。  尽管器件上的 AVDD1和 AVDD2引脚彼此直接相邻、但使用单独的电容器有助于隔离两个电源之间的瞬态电源电流(AVDD1为前端采样开关和缓冲器供电、而 AVDD2为调制器内的大部分数字电路供电)。  2.2uF 电容器采用0402封装、可以放置在非常靠近 ADC 封装的位置。  

    此外、2.2uF 是最低电容;您也可以使用容值更大的电容器、从而无需额外的"大容量"10uF 电容器。  此外、使用0402封装尺寸的 X5R 或 X7R 陶瓷电容器也具有非常低的电感、从而减少对更小值0.1uF 电容器的需求。  ADS127L18评估板不使用额外的0.1uF 电容器、仅对 AVDD1、AVDD2和 IOVDD 使用10uF X5R。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这对您很有帮助。 我们最终得到了两个2.2uF 电容器、并丢弃了其中一个100nF 电容器来节省布板空间。