This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:最快通道转换情况

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1521968/ads114s08-fastest-channel-transition-case

部件号:ADS114S08

工具/软件:

您好、

我想讨论如何使用 ADS114S08实现最快的信道转换。
现在、我们将使用三个差分通道进行传感器测量。
我想尽快更改下一个通道。

我知道一些器件具有自动信道序列发生器(或信道扫描)。
不过、从成本和噪声性能的角度来看、我想使用此器件。

这是我对通道转换流程的理解。

1。通过设置"INPMUX"寄存器启用 CH0
2.发送"启动"命令
3、确认"DRDY"后、从"DOUT"中读取"Data"。

4.更改下一个通道(通过设置 "INPMUX"寄存器启用 CH1)并执行高于"1"至"3"的相同过程。

我有以下问题。

问题1: 我不确定何时能够尽早启用下一个信道。
有什么关于这方面的信息吗?
问题2: 以上步骤是否是最快的情况? 如果您有任何想法实现最快的通道转换,您能告诉我吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida Ryuuuichi:

    每当 INPMUX 寄存器发生更改时、ADS114S08都会自动重新启动转换过程。 因此、您只需将 ADC START 引脚拉至高电平、使 ADC 持续转换、然后每当您更改 INPMUX 寄存器时、转换就会自动重新启动。 那么您不需要每次都发送启动命令。

    假设 将 START 引脚拉至高电平、那么只需将其拉至高电平

    1. 发送 WREG 命令以更改 INPMUX 寄存器
    2. 等待 DRDY 从高电平转换为低电平
    3. 从 DOUT 读取数据

    然后重复#1-3。 这是浏览 ADS114S08通道的最快方法

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan San、

    感谢您的答复。

    >每当 INPMUX 寄存器发生更改时、ADS114S08都会自动重新启动转换过程。  
    在更改 INPMUX 寄存器和开始采样之后的时间之间是否有任何固定的延迟时间规格?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida Ryuuuichi:

    有关 ADS114S08中的可编程延迟时间、请参阅以下相关数据表部分。  选择此时间会延迟转换开始。 否则、下一次转换会立即开始

    -布莱恩