This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7961-Q1:Sch 回顾

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7961-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1520380/ads7961-q1-sch-review

器件型号:ADS7961-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

您能帮助查看客户的 ADS7961-Q1规格吗?

e2e.ti.com/.../ADS7961-SCH.pdf\

谢谢你。

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:  

    器件的采样速度将是多快? 每个输入端的47nF 似乎过大、我的问题是输入信号不会完全稳定到 ADC 的全分辨率。 这是一款8位器件、因此 非常宽容、但最好进行验证。  4.7nF 应 足够大、以便快速为采样电容器充电。

    1K Ω 输入滤波电阻还用于延长输入信号稳定时间。 如果您分享采样速度、我可以快速分析并建议替代值。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Meraz

    感谢您的答复;

    请帮助检查芯片每个引脚的连接性。 由于现在每个通道的采样率可能不相同、因此我们尚不确定、但可以通过调整 BOM 来实现这一点、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否则、器件其他引脚上的连接看起来良好!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。