This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3444:ADC3444和 DAC34SH84之间通过 PS 的数据流集成–将14位到16位放大器填充;参考设计请求

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3444, DAC34SH84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1503178/adc3444-data-flow-integration-between-adc3444-and-dac34sh84-via-ps-padding-14-bit-to-16-bit-reference-design-request

器件型号:ADC3444
主题: DAC34SH84中讨论的其他器件

工具/软件:

TI 团队大家好、

我正在使用进行定制设计 ADC3444 DAC34SH84 、两者均通过连接 FMC 卡  FPGA。 我的目标是实现以下数据流:

  1. 从采集数据 ADC3444 并将其传输到 处理系统(PS) 长度。

  2. 将捕获的 ADC 数据临时存储在 ps DDR 中。

  3. 稍后、从存储中检索数据并将其发送到 DAC34SH84  。

由于 ADC3444输出 14位样本 DAC34SH84所期望的 16位输入 我需要 在将14位 ADC 数据发送到 DAC 之前将其填充为16位

我有几个问题:

  1. 我如何将数据从 ADC 传输到 PS 侧?您能否提供此设置的系统级方框图?
  2. 将14位 ADC 数据填充为16位的建议方法是什么? 为了保持信号完整性和动态范围、我是否应该在 LSB 或 MSB 中用零填充?
  3. 是否有任何可用的参考设计(对于 ADC3444或 DAC34SH84)通过 PS 展示从 ADC 到 DAC 的完整数据流
  4. 在通过 PS 路由数据时、同步两个设备是否应遵循任何特定的初始化/配置序列? 附上了下面的 adc3444和 dac34sh84数据表链接

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=0d75b39168e99c7426bab02dd6005943df71dab0a729adc929e3835dd82f0a7aJmltdHM9MTc0NDg0ODAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=12c9b4d3-bc7a-675b-2bf1-a008bde1660c&psq=adc3444+datasheet&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cudGkuY29tL2xpdC9ncG4vQURDMzQ0NA&ntb=1 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=53602d48f4829bb0cda10256c49c27d52c8df6ea4daa7c96e07f310c91e17aa0JmltdHM9MTc0NDg0ODAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=12c9b4d3-bc7a-675b-2bf1-a008bde1660c&psq=dac34sh84+datasheet&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cudGkuY29tL3Byb2R1Y3QvREFDMzRTSDg0&ntb=1 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 团队大家好、
    只是跟进我的上述查询。 对于 ADC3444到 DAC34SH84的数据流和配置、我非常感谢您提供任何指导或建议。 请告诉我是否需要我本人提供任何其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您选择 TI 高速转换器产品。 我很遗憾地通知大家、我们的高速数据转换器应用团队目前没有可用带宽来支持此类查询。 如果资源带宽可用、我们将跟进此问题。

    此致、

    Rob