This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3660:生成配置数据

Guru**** 2930030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3660, ADC3660EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1520801/adc3660-generating-configuration-data

器件型号:ADC3660

工具/软件:

我们已经使用 ADC3660开发了一个定制电路板、并且正在启动该电路板。 我注意到下载 ADC35XX GUI 的链接不再存在、并且 ADC3660EVM 在 TI 网站上不再提供页面(尽管 https://www.ti.com/product/ADC3660EVM/part-details/ADC3660EVM 上仍可购买)。 您是否可以链接到任何资源、以便轻松确定需要通过 SPI 发送哪些数据来配置器件而不解析数据表? 我知道这是 ADC35XX GUI 中的一项功能。

此外、如果您有任何 FPGA IP 块、可以加快我们的启动和运行速度、那将会非常棒。 如果这些都不可用、也没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jake、

    很抱歉、混淆不清、我们正在尝试获取产品网页的最新信息。

    请使用此链接并向下滚动至 ADC3660 EVM GUI。

    https://www.ti.com/tool/ADC3683EVM

    遗憾的是、没有 FPGA 固件、这一切都是由我们不再合作的第三方供应商完成的。

    此致、

    Rob