This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7830:内部基准作为电流源

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1522323/ads7830-internal-reference-as-current-source

部件号:ADS7830

工具/软件:

2.5V 内部基准的拉电流容量是多少? 我想给几个分压器供电来使用基准测量 NTC 热敏电阻、但在数据表中没有看到有关将基准用作源的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  一般而言、内部基准并不用于直接驱动外部电路。  话虽如此、您可以使用单位增益缓冲器(电压跟随器)来使用 ADS7830基准为分压器供电。