This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8562:数字输入 CLR、DIN、LDAC、SCLK 和 SYNC 的内部连接电路

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1521910/dac8562-internal-connection-circuit-for-digital-inputs-clr-din-ldac-sclk-and-sync

部件号:DAC8562

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:  

我已使用3.3V 电源和一个单独的一个 (3.3V 数字)上拉电源将 AVDD 连接到所有数字输入 CLR、DIN、LDAC、SCLK 和 SYNC。

我想分析仅启用上拉电压而不启用 AVDD 的情况。  我观察到上拉电阻器上的压降会在 AVDD 未开启时减小引脚电压。 这是因为 IC 内部电路连接导致有灌电流。  这是否会导致可靠性问题并损坏 IC?

我确实需要评估这一点、因为两个电源都来自另一个外部电路板、在某些情况下可能都未同时通电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Athun:  

    该条件违反了器件的绝对最大额定值。 任何引脚上的最大电压都必须限制为 AVDD + 0.3V、这是通过在 AVDD 之前为数字输入引脚上电而导致的。 在这种情况下会激活内部 ESD 二极管、因此您会看到电阻器上出现压降。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯