This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:无法从 GUI 读取数据

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1522073/afe4490spo2evm-not-able-to-read-data-from-gui

器件型号:AFE4490SPO2EVM

工具/软件:

大家好:

我一直在尝试使用 AFE44x0SPO2EVM GUI 应用程序。
已完成用户指南中列出的所有步骤。
但当我点击"Capture with Limited"时、我会得到随附图片中显示的错误。
在无限模式下、显示屏不显示任何内容。 我注意到的一点是探头中的 LED 不亮。



有人可以帮助解决这个问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kalidoss、

    是否可以升级 AFE4490EVM 上的固件?  此论坛帖子 提供有关如何执行此操作的说明。 如果这样可以解决您的问题、请告诉我。

    此致、

    Payton