This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:关于 AFE4490采样时序

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1521293/afe4490-regarding-the-afe4490-sample-timing

部件号:AFE4490

工具/软件:

如果您通过设置 AFE4490采样时序在移位时意外将其设置为同步、会发生什么情况?
相关部分是
数据表第34页
图60. AFE 控制信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshii-San、

    AFE4490不支持重叠的采样周期- AFE4490 仅包含一个光电二极管、因此无法同时转换样本、因为所有样本都是由同一光电二极管采集的。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。
    我也想知道以下几点。

    我指的是之前配置过并且工作正常的 AFE4490。
    AFE4490是否会因配置错误而因重复样片而损坏?

    如果我恢复到以前的设置、它是否可以正常工作?

    例如、如果我在设置中犯了错误并复制样本。
    完成此操作后、我将关闭电源并将设置恢复到它们的工作方式。
    AFE4490是否会因此而损坏并且不再能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很抱歉,我第一次问这个问题时,我误判了这种情况。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshii-San、

     AFE4490不应因采样周期重叠不当而损坏、如果恢复到之前的设置、则应能正常工作。 要将 AFE4490中的寄存器初始化为默认值、您可以按照数据表第8.5.2.4节中的说明操作。

    此致、

    Payton