This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12SJ1600:与 CLK_ALM 相关的问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12SJ1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1519793/adc12sj1600-questions-related-to-clk_alm

器件型号:ADC12SJ1600

工具/软件:

您好的团队、

1.根据 CLK_ALM 的说明、器件会监测 A 和 B 通道的内部时钟分频器是否与 C 和 D 通道不匹配、如下所示。

但是、对于  ADC12SJ1600、器件只有通道 A。那么、该警报功能是否可以在 ADC12SJ1600中工作?

2. 根据  CLK_ALM 的说明、器件监测 A 和 B 通道的内部时钟分频器与 C 和 D 通道不匹配、而数据表提到"通道 A 中的时钟会持续与通道 B 进行比较"、根据 7.3.5.10.1时钟翻转检测、如下所示。 你能解释一下这种贬低吗?

3.数据表建议如何在 7.3.5.10.1时钟翻转检测中启用 CLK_ALM、但他们无法找到 PD_ACH 和 PD_BCH 作为寄存器位。 您能说出 PD_ACH 和 PD_BCH 是什么吗?

4. CLK_ALM 的功能能否检测 C-PLL 的解锁?

此致、

高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、

    单通道型号不支持 CLK_ALM 功能仅双通道和四通道型号支持此工作模式、因为它需要两个 ADC 同时有时钟。 如果他们绝对需要 CLK_ALM、则需要考虑使用双通道或四通道版本且仅使用一个通道。

    高可靠性系统的另一个建议是在启用 sysref 处理子系统的情况下对 ADC 运行连续的 sysref、然后如果 ADC CLK 翻转、则会导致在下一个 sysref 边沿上进行重新对齐、进而导致 REALIGNED_ALM 被触发。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    谢谢。

    对于高可靠性系统、另一种建议是在启用 sysref 处理子系统的情况下对 ADC 运行连续的 sysref、然后如果 ADC CLK 翻转、则会导致在下一个 sysref 边缘重新对齐、进而导致重新对齐_ALM 触发。

    您能否就"启用 sysref 处理子系统"提供更多解释?

    我不确定"系统参考处理子系统"是什么意思。

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    必须通过打开 sysref 接收器和 sysref 处理将器件配置为接收 sysref。  

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric

    请允许我再问一个问题。

    他们明白、他们需要确认 CPLL_LOCKED  的寄存器、以确认 C-PLL 是否已锁定。 但是、是否有任何方法可以确认   C-PLL 是否已锁定?

    此致、

    高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    我对您的问题感到困惑。寄存器位会让他们知道 CPL 是否已锁定。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    很抱歉让人困惑。 我 jsut 想确认 CPLL_LOCKED 是 知道 CPL 是否锁定的唯一方法。

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    没问题、是的、这是确认 CPL 已锁定的唯一方法。

    谢谢、

    Eric