This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1285:数字输入配置

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1285

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1521818/ads1285-digital-input-configuration

器件型号:ADS1285

工具/软件:

Halo、我想使用 ADS1285制作定制电路板。 我想确保数字输入 PWDN 和 RESET 引脚的配置。 如果我不使用这些引脚,我是否需要将其下拉,上拉,或使其断开连接?. 我只需要通过 SPI 接口控制断电和复位。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    如果不使用/PWDN 和 RESET 硬件引脚、则将这些引脚连接至 IOVDD。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    如果不使用/PWDN 和 RESET 硬件引脚、则将这些引脚连接至 IOVDD。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用