This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08200:ADC08200的采样问题

Guru**** 2933110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1519606/adc08200-the-sampling-issue-for-adc08200

部件号:ADC08200

工具/软件:

您好、

Plesae 查看我们的原理图,我们对 VCM 信号进行采样,信号异常,我们不知道如何解决这个问题,请建议,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCM 输入从何而来? X1_2来自哪里? R36是否已组装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    VCM 无连接、X1_2是输入且无连接、 谢谢、C48和 R36已填充。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    VRT 处的电压是多少?

    VRT 和 VRB 之间的电压是多少?

    最后、您尝试采样的直流电压是多少? (如原理图中所述的 VCM)。

    请提供建议。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    VRT = 1.67V、VRM = 0V;

    VCM 作为波形;