This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200SEEVM:TSW14J59EVM

Guru**** 2813165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1517334/adc12dj5200seevm-tsw14j59evm

器件型号:

工具/软件:

工具/软件:

您好团队

您能否帮助完成 AD12DJ5200SE EVM 设置和相关错误?

下面是 TSW14J59 GUI 错误消息的屏幕截图。

EVM B/D 测试设置

1、采样时钟:2.4GHz

2.参考时钟: 150MHz

3.输入: 1200MHz

- ADCxxDJxx00RF EVM GUI 设置

1、时钟源:外部时钟

2.外部 FS 选择: 2400MHz

3.采样校准模式: JMODE 34

4. EVM 序列校准

但我们遇到一条错误消息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    他们是否可以在下面所示的 ADC GUI 的 JESD204C 选项卡中报告 LED 的状态  

    他们还能否确认 ADC 采样时钟和 ADC 参考时钟已锁相。 如果不是、则无法启动链路。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否说明 ADC 要执行正常采样、这三个灯的正常状态应该是什么?

    如果我打开信号发生器、但三个灯未处于预期状态、我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果 ADC 正在接收到有效时钟、则串行器/解串器 PLL 将锁定。 导致其不锁定的情况是 ADC 时钟不在该模式的范围内。 对于大多数模式、有效范围为800MHz -5200MHz、但在某些模式下、有效范围会有所不同。 您可以查看数据表中的表6-23、以确定具体模式。 另一个会导致时钟无效的因素是功率降至低电平。

    SYNC 状态 LED 将反映 ADC SYNC 引脚的状态。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以询问可以使用哪个文件来查看与不同 Jmodes?相对应的采样频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您查看 ADC 产品页面(https://www.ti.com/product/ADC12DJ5200RF)上提供的数据表  

    然后、如果您查看表6-23、您将看到 ADC 所有工作模式的细分(请参阅 pic)、在最后一列中、您将看到输入时钟范围(以 MHz 为单位)。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。 我们解决了错误窗口的问题。 但是、我们遇到了一个新问题。 我们的输入信号是频率为10MHz 的正弦信号、我们的采样频率为5200MHz。 但频域中收集到的信号强度并不高。 我来展示一下我们的输入信号数据和 GUI 界面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    请确保您已连接至正确的 ADC 通道 SMA。 您可以给我们发送图片、这会有所帮助。

    请确保您使用的信号在 SMA 连接器上施加了0dBm。

    此致、

    Rob