This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:上电序列

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115, ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1520026/ads1115-power-up-sequence

器件型号:ADS1115
"主题中讨论的其他器件: ADS1015"

工具/软件:

尊敬的先生:
我对 ADS1115供电有疑问。 如果 ADS1115的 VDD 引脚上电之前 ADS1115的所有数字引脚都变为有效、是否有损坏 ADS1115的风险? 我的电路有2个分别用于模拟和数字的电源、它们可能会在不同的时间打开。

此致、

Tuan Tran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    可以在 VDD 未供电时提供数字输入而不会损坏器件。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:
    感谢您的提示。
    关于 ADS1015增益的另一个问题。
    我在 Adafruit 的示例代码中读了一条评论,如下所示:


    // ADC 输入范围(或增益)可通过以下方式更改
    //函数、但注意不要超过 VDD +0.3V 最大值、或
    //如果您调整输入范围、则超出上限和下限!
    //错误地设置这些值可能会破坏您的 ADC!

    为什么设置 ADS1015的增益会破坏 ADC、以及如何避免?


    谢谢、此致、
    Tuan Tran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    表7-1显示了 ADS1015/ADS1115的输入范围。 高于正满量程的输入不会损坏器件。 只有高于 VDD 的0.3V 输入才可能会对输入端的 ESD 保护二极管造成器件损坏。  

    例如、如果 VDD 为5.5V、并且 PGA 设置为+/-6.144V 输入范围、则应施加的最大输入为5.8V。 由于5.5V 是最大工作电源电压、因此您将无法在+/-6.144V 输入范围设置下使用整个输入范围。

    此致、
    Joel