This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1219:何时使用外部 ReFS:是否需要内部 REF?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: REF6245, ADS1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1518588/ads1219-when-to-use-external-refs-is-an-internal-ref-necessary

器件型号:ADS1219
主题中讨论的其他器件:REF6245

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我将在 AIN0、AIN1上使用外部 REF。

AIN0和 AIN1连接在4.5V 范围内工作的传感器的差分输出。

AIN2和 AIN3连接到在内部 REF (用于高压监测器、温度传感器的分压电阻器) 2.048V 范围内运行的传感器输出。

是否也对为 AIN2和 AIN3使用外部 REF 有任何疑问?


此致、

Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Koji Hayashi92,

    您计划如何使用2.048V 基准测量4.5V 信号? 您能否提供 系统图、以便我了解并提供更好的建议?

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan

    感谢您的答复。
    我不会使用2.048V 基准测量4.5V 信号。
    我计划对4.5V 信号使用4.5V 的外部 VREF (REF6245)。
    我想知道是否有任何关于使用外部 VREF 而非2.048V 的内部 VREF 用于其他传感器的问题。

    此致、
    Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Koji Hayashi92,

    在 ADS1219上使用外部 VREF 不会出现问题。 确保满足数据表的建议运行条件中的要求

    -布莱恩