This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3669EVM:ADC3669EVM + TSWDC155EVM S/W 固件支持

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3669, ADC3669EVM, TSWDC155EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1518579/adc3669evm-adc3669evm-tswdc155evm-s-w-f-w-support

器件型号:ADC3669EVM
主题中讨论的其他器件:ADC3669TSWDC155EVM

工具/软件:

您好:

我考虑购买两块电路板来进行项目评估。

如果我记得正确、TI 可以  在我购买电路板后向我发送完整的软件和固件。

HSDC 软件是否兼容? 还是提供 Vivado 演示?

我 需要评估 ADC3669通道的频域(不超过250MHz 范围)和正弦波形结构。

请提供软件和固件的详细信息、以便我可以很高兴地购买电路板。

此致

Dk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DK:

    我们将为您提供一个包含示例 python 脚本的软件包、该脚本将设置 ADC 和 FPGA 并在 HSDC Pro 中捕获数据。

    如您所述、您将需要购买 ADC3669EVM 和 TSWDC155EVM 采集板。 我将继续并关闭此帖子、我将通过电子邮件联系并提供下载软件包的链接。

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供所有 API 和手册! 上周、我们购买了电路板。 期待您的光临!