This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:ADS8688ATDBT

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1519021/ads8688-ads8688atdbt

器件型号:ADS8688

工具/软件:

我遇到的问题与   MIL-STD-704电源中断测试期间的此处和此处所发现的问题完全相同。  所有 ADC 通道都会生成相同的数据、该数据"卡在"固定值。  "锁定"发生后将 RST 驱动为低电平无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kris:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  您是否能够分享您的原理图和示波布线、其中显示了您与 ADS8688配合使用的电源序列?  上面的第二个链路、Kumar 在直流电源建立之前保持 RESET 低电平的效果很好、您是否可以在您的端部尝试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一收到示波器捕获就会附加它们。  我还将研究如何尝试下拉复位(使用下拉电阻器)。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍需要获得示波器捕获、但我重新检查了复位线路电路、它上已经有一个10k Ω 的下拉电阻。  我担心的一点是、AVDD 引脚通过 RC 滤波器电路供电、其中 R 为10欧姆、C 约为50 μ F。  我想这是否会导致 ADC 上电(或从掉电中恢复)出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kris:

    我想这将取决于您循环通电的速度以及两次循环之间电源电压下降的程度。  器件反复输出相同的值意味着上电复位(POR)没有正确触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天应显示这些示波器捕获。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kris -  

    您还能分享您的原理图吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很担心这样做。  但主要特性包括:

    • 首先启动 AVDD (20ms 线性斜升)
    • 接下来启动 DVDD (20ms 线性斜升)
    • 一些 ADC 具有用于 AVDD 的 R-C 电路、其中 R = 10 Ω、C = 50 μ F。
    • 另一些只有一个1.0uF 电容器和与 AVDD 平面的直接连接
    • 一些 ADC 有一个复位会在电源中断期间拉至0V、但它确实会在电源中断期间 DVDD 下降时出现"递增"
    • 其他 ADC 具有不同的复位机制、但我在示波器上没有看过这种机制。  假设它被稳定地拉至0V。
    • 所有配置有时都表现出这种"闩锁"问题

    我们今天做了一些测试、将"泄放"电阻器应用于 AVDD、DVDD 和 ADC 复位、以尝试在电源中断期间更快地将其接地。  我们发现了以下内容:

    • AVDD 上的不同下拉电阻对"闩锁"没有影响
    • ADC 复位时的下拉使波形表现良好、并在上电期间稳定地保持在接地端。  但是、这对"闩锁"没有影响
    • DVDD 上的不同下拉电阻确实会起作用。
      • 在没有下拉的情况下、DVDD 在重新启动之前仅降至1.1V 左右、偶尔会发生"闩锁"
      • 300欧姆的下拉电阻将其降至1.0V。  这种方法效果更好、但我们偶尔会看到短暂的电源中断导致的"闩锁"
      • 100 Ω 下拉电阻将其降至0.75V。  这在没有观察到故障的情况下效果良好。
      • 50欧姆的下拉电阻使其降低。  这也很好、没有观察到任何故障。

    我们在许多不同的应用中使用过相同的 ADC、以前从未遇到过这个问题。  这些设计的主要差异包括:

    • AVDD 和 DVDD 同时启动
    • ADC 复位在断电时没有"凸点"(据我所知)

     向 TI 提问:

    • 内部 POR 是如何工作的?  它是否连接到 AVDD、DVDD 或两者?
    • ADC 复位不会复位"闩锁"。  为什么不呢?
    • 电源时序很重要吗?  我们先启动 AVDD、然后启动 DVDD。
    • 电源斜升速率是否很重要?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会送你一封电子邮件。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!