This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:用于缓冲电压基准的 REFIO 或 REFCAP?

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320, ADS8689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1519558/ads8689-refio-or-refcap-for-buffered-voltage-reference

器件型号:ADS8689
《主题:OPA320中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我想将 ADS868X ADC 上的内部4.096V 基准用于电路板上的其他电路。 我打算使用运算放大器缓冲器、以免加载内部基准、根据  数据表(ADS868X)的第7.3.7.1节的说明、其中指出:"由于电流输出能力有限、REFIO 引脚不得用于驱动外部交流或直流负载。 REFIO 引脚后面若连接合适的运算放大器缓冲器(如 OPA320)、可用作源。 "

我的问题是、我应该在 REFIO 引脚或 REFCAP 引脚上连接运算放大器单位增益缓冲器吗?

选项1:

  • ADS8689配置有内部4.096V 基准。
  • REFIO 引脚->去耦电容器->运算放大器单位增益缓冲器->电压基准

选项2:

  • ADS8689配置有内部4.096V 基准。
  • REFCAP 引脚->去耦电容器->运算放大器单位增益缓冲器->电压基准

谢谢、

Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitri:

    很抱歉耽误您的时间、选项1是合适的选择。