This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131B26-Q1:ADS131B26-Q1

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131B26Q1EVM-PDK, ADS131B26-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1518836/ads131b26-q1-ads131b26-q1

器件型号:ADS131B26-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS131B26Q1EVM-PDK

工具/软件:

您好:

我无法读取 ADC 电压、例如在 ADC 输入 V2A 处。

如果我 在 V2A 处连接一个高阻抗电阻分压器12、5MOhm - 25K || 25K、则 ADC 值存在失调电压并会发生变化。

如果 我在 V2A ADS131B26Q1EVM-PDK 处连接一个等于的较低电阻分压器、则一切都正常。

此外、当我  在 VPA 处连接高阻抗电阻分压器12、5MOhm - 25K || 25K 时、一切都很好。

VA MUX 的阻抗是否受限?  如果是、最大阻抗是多少?

此致、

Joachim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joachim、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛、非常感谢您对我们的 ADS131B26-Q1的关注。

    我们对我们可以使用 ADS131B26-Q1的各种 ADC 测量的最大输入阻抗没有任何限制。 不过、您肯定需要牢记"电气特性"表中指定的 ADC 输入的输入阻抗。 ADC 输入阻抗与您要测量的阻抗相互作用、并会引入测量误差。
    根据数据速率(OSR 设置)、ADC3y 的输入阻抗比 ADC2y 更高。 但在所有情况下、差分输入阻抗都>=15MOhm (典型值)。 因此、当您的底部电阻实际上仅为12.5k Ω 时、我感到非常惊讶。

    也许这更是 RC 滤波器的"稳定问题"。 您仅经常使用 ADC2A 测量单个通道、还是在多个输入之间进行多路复用?
    您是否可以尝试增大 MUX2A_DELAY[2:0]设置以查看这是否有任何区别?
    或者、您也可以尝试增大 OSR2A[1:0]设置。

    此致、
    Joachim Würker ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joachim Wuerker、  

    Joachim 是我的同事。 在测试中、一个10k 电阻器连接到 V2A 引脚、相对于 AGNDA、没有施加 到 该引脚的外部电压源、没有其他元件连接到该引脚。   测得电阻器上的压降为80mV (禁用 V2A 的灌电流/拉电流)。 如果 启用了4uA 拉电流、则电阻器上的压降会上升到大约120mV、如果   启用了4uA 灌电流、则压降会下降到大约60mV。 在测试中、我们 持续测量 V2A (无多路复用器时序)。   

    ADC131B26-Q1的 V2A 引脚是否有办法提供8uA? 谢谢你

    此致、

    佩特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Petr、

    ADS131B26-Q1仅为烧毁电流源/灌提供四种不同的设置:4uA、40uA 和240uA。

    但老实说、我也有点惊讶、在这种情况下、您通过10k 电阻器测量到80mV。
    您能帮我测量 OSR2A[1:0]= 11b 的同一信号、然后使用 MUX2A_DELAY[2:0]= 111b 进行测试吗? 只是看看这是否有什么不同?

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joachim、  

    问题 似乎 是 +5V 和 V7A 之间的10k 上拉电阻器 (当时未连接 V7A 上相对于 AGNDA 的预期 NTC 热敏电阻)。  因此、V7A 上的电压高于绝对最大额定值。 取消焊接电阻器后、问题就消失了。 这个问题已经为我们解决了。  Joachim、感谢您的 支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您让我了解 Petr。

    很抱歉、我自己没有抓住这个机会。

    此致、
    Joachim Wuerker