This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7039-Q1:软件转向

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7041, ADS7039-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1520974/ads7039-q1-software-diversion

器件型号:ADS7039-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7041

工具/软件:

您好、

我一直使用 ADS7041并创建了用于数据采集和校准的 SWS。

我正在考虑将其替换为 ADS7039、但了解可以按原样使用为 ADS7041创建的此软件是否正确?

这些外设电路几乎相同、我打算仅更改数据表上具有不同常数的器件。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    可以、ADS7039-Q1接口与 ADS7041接口完全兼容。 唯一的区别在于 ADS7039-Q1具有更高的可实现采样速度(2MSPS、与1MSPS 相比)。

    此致、
    Joel