This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10EVM:请求 DAC39RF10EVM-GUI v2.0.32 (以前版本)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J59EVM, DAC39RF10EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1520645/dac39rf10evm-request-for-dac39rf10evm-gui-v2-0-32-previous-version

器件型号:DAC39RF10EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J59EVM

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在使用 TSW14J59EVM 板评估 DAC39RF10EVM。 我之前安装了 DAC39RF10EVM-GUI 版本2.0.32、该版本支持 SPI 寄存器回读功能。

但是、最新版本 v3.1.2现在是唯一可下载的版本、不支持这种 SPI 回读特性。 对于我们的评估工作、必须访问较旧的 v2.0.32版本。

TI 日本客户支持部门已通知我们、请通过论坛提交该申请。 因此、我恳请您提供 DAC39RF10EVM-GUI v2.0.32的副本或下载链接、因为我们还需要将其安装在我们实验室的另一台 PC 上。

感谢您的支持。

此致、

选项卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、tabe、

    在下面查找请求的版本。 由于这是以前的版本,我们不能对可能出现的任何错误提供任何支持。

    e2e.ti.com/.../DAC39RF10_2D00_Installer_2D00_2.0.32.zip

    您是否只需要命令行界面、以便可以进行单独的寄存器访问? 如果是、我可以提交申请将其添加到未来的 GUI 版本中。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    非常感谢您提供 DAC39RF10-Installer-2.0.32.zip。 我理解并接受此版本不提供错误支持。

    关于您的问题-是的、我们要求使用之前版本的主要原因确实是用于 SPI 寄存器访问功能。 命令行界面或任何启用单个寄存器读取和写入的方法对于评估和调试非常有用。

    如果这个功能能够在未来的 GUI 版本中重新引入、我们将不胜感激。

    再次感谢您的支持。

    此致、

    选项卡