This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC14DS080:寻找适用于 ADC14DS080的评估板

Guru**** 2911430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC14DS080, WAVEVISION5, ADC3663, ADC3664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1520776/adc14ds080-looking-for-eval-board-for-adc14ds080

部件号:ADC14DS080
主题中讨论的其他器件: WAVEVISION5ADC3663ADC3664

工具/软件:

您好-

我们正在考虑将 ADC14DS080用于新设计、但希望首先使用评估板进行实验。 它看起来像存在评估板、如 T.I.网站( https://www.ti.com/lit/ug/snau098/snau098.pdf)上的本用户指南所述

很遗憾、我无法识别此电路板的任何可订购器件型号、也无法在此处的器件主页( https://www.ti.com/product/ADC14DS080)上找到任何参考

有人能告诉我如何获取此器件的评估板、或者提供评估板的器件型号吗?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们的实验室中没有这块电路板、因此我甚至无法向您发送、如果有、我会这样做。 由于 ADC 评估板和 Wavevision5捕获板都已停产、因此很遗憾、我们无法在此 ADC 上提供评估。 您考虑购买已使用18年的 ADC 而不是我们新一代器件的原因是什么?

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。 我愿意接受其他与以下匹配的 ADC:

    -双通道
    - 12位、最小值
    - 30MHz、最小值
    - LVDS 输出
    - 3.3V I/O

    您可以推荐一款等效、较新的器件吗?

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    我认为我们没有任何具有3.3V 电源的新器件。 较新的器件全部由1.8V 单电源供电、但功耗极低且尺寸更小。 我认为、即使添加3.3V 至1.8V LDO、对于类似的整体 PCB 尺寸、也可以实现更高性能的解决方案。

    我建议使用 ADC3664 (双通道、14位、最大125MSPS、串行 LVDS、1.8V 电源)或 ADC3663 (双通道、16位、最大65MSPS、串行 LVDS、1.8V 电源)。 对于任一 ADC、我都会选择 TPS7A9401作为3.3V 至1.8V LDO、因为它能够实现非常紧凑的外形尺寸设计。 您需要多大的模拟带宽?

    谢谢