This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960:是否有 afe4960的寄存器配置电子表格作为 afe4950之一

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4950, AFE4960, AFE4960EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1522704/afe4960-is-there-a-registers-configuration-spreadsheet-of-afe4960-as-the-one-of-afe4950

器件型号:AFE4960
Thread 中讨论的其他器件:AFE4950、、

工具/软件:

是否有 afe4960作为 afe4950之一的寄存器配置电子表格、我 得到的是适配器签名的 NDA、但找不到用于生成寄存器设置的工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    AFE4960不会随附 AFE4950等寄存器配置电子表格。 相反、AFE4960EVM 包括示例脚本、可用于配置 AFE4960或进行修改以使用自定义设置。 用户指南(第2节和第6节)以及安全资源附带的视频4中包含有关如何运行和修改脚本的说明。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应,我的另一个问题是,如何开始设置4950与 MCU ,如果我们没有 spreedsheet 工具,与4950,我可以修改 VB 代码,生成一个 数组包含所有 reg_addr, reg_data  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    要设置 AFE4960寄存器设置、请执行以下操作:

    1)如果您使用的是 AFE4960EVM、则可以使用示例脚本来帮助您对 AFE4960进行编程、然后按照用户指南中的说明运行脚本、然后通过导航到"Global Settings"并点击"Export"来导出寄存器配置。 这将生成一个配置文件、您可以将其用作您自己设置的基础。

    2)如果您没有 AFE4960EVM、可浏览数据表中的寄存器映射并手动设置寄存器值。

    此致、

    Payton