This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC0800:DAC0832替代设计

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC0800, TLC7528, DAC081S101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1523384/dac0800-dac0832-replace-design

器件型号:DAC0800
主题中讨论的其他器件: TLC7528DAC081S101

工具/软件:

我之前在设计中使用了 DAC0832、如图片所示。 由于 EOL 需要替代材料、因此我需要在一个电路板上进行兼容性设计。 我查看了 DAC0800、但我不知道如何设计符合 DAC0832的输出电路、也不知道如何使用 DAC081S101设计输入? TLC7528应该如何设计用于输入/输出? 请提供单独意见;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:  

    我有点困惑。 您是否考虑替换 DAC0800、DAC081S101或 TLC7528作为 DAC0832的替代产品、并且您正在寻找有关如何在当前设计中使用这些器件的指导? 当前设计中是否有您希望维护的关键要求? 输出驱动、接口? 例如、DDAC081S101具有一个 SPI 接口、因此您需要确保您的系统中有一个 SPI 控制器。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯