This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9212:AVDD_1V8和 DVDD_1V8引脚?

Guru**** 2303350 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1515937/ads9212-avdd_1v8-and-dvdd_1v8-pins

器件型号:ADS9212

工具/软件:

您好:

在 ADS9212的数据表(SBASAV2 - 2024年10月)中、表4-1表示引脚21、22、47、48和49都是 VDD_1V8引脚、但引脚22、47和48都称为 DVDD_1V8、这表明:

DVDD_1V8:引脚22、47、48

AVDD_1V8:引脚21、49

同时、图8-4表明:

DVDD_1V8:引脚21、22

AVDD_1V8:引脚47、48、49

EVM 用户指南(SBAU456 - 2024年9月)表明表4-1是正确的、但引脚在封装中的方向使图8-4看起来更符合逻辑。

哪一项是正确的? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harley:

    感谢您发送编修。 对不起延迟,我似乎错过了这篇文章.

    这种混淆是我们对引脚名称进行更新的产物、而表4-1中遗漏了该更新。 所有 DVDD_1V8引脚均重命名为 VDD_1V8。 图4-1显示了正确的名称。

    所有 VDD_1V8都可以由同一1V8电源供电、如 EVM 用户指南中所示。 请遵循建议的去耦。

    我可以问一下您要评估 ADS9212的应用是什么类型?

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、Samiha!

    我遵循图8-4所示的去耦策略、但使用表4-1中的引脚编号和 EVM 中的引脚21和49为模拟1.8V、引脚22、47和48为数字。

    我在最初的帖子中误言、在我看来、这确实更有意义、尽管我本来希望引脚22也是模拟引脚、这将在模拟域和数字域之间形成清晰的边界(通过引脚49和22绘制的线路的模拟左侧、以及右侧的数字)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harley:

    我很高兴知道您的问题已解决! 我很乐意帮助您查看完整的原理图。 我将通过电子邮件与您联系。

    此致、

    Samiha