This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131B04-Q1:读取 STATUS ACTIVE 的 RESET 位&'1'而没有命令复位或通过 RESET 引脚触发复位

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131B04-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1523522/ads131b04-q1-reading-reset-bit-of-status-active-1-while-no-reset-commanded-or-triggered-via-reset-pin

器件型号:ADS131B04-Q1

工具/软件:

在定期执行数据顺序读取操作的同时、我会定期观察(大约每25ms)状态寄存器、其中复位位位位处于活动状态(设置)、而通道上出现零和垃圾。 将 RESET 引脚保持为高电平并且在示波器上未观察到 GND 下降、我可以得出结论:不会通过 SYNC_RESET 发生复位。 此外、代码仅在开始时复位、然后仅发生空或读取操作。 我想知道由用户引起的复位的原因可能是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mykhaylo:

    ADS131B04-Q1中设置 RESET 位的唯一其他解释是其中一个电源发生了欠压。 您能否用一个示波器来监测这两个电源、以检查是否发现有任何突降?

    此致、
    Joachim Wuerker