This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81404EVM:需要评估 csv 的自定义波形。 此 EVM 是否可以与 DXP EVM GUI 配合使用?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81404EVM, DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1523434/dac81404evm-need-to-evaluate-custom-waveform-from-csv-does-this-evm-work-with-dxp-evm-gui

器件型号:DAC81404EVM
主题中讨论的其他部件: DXP

工具/软件:

您好、

为了进行评估、我 需要根据 csv 评估自定义波形。

此 DAC81404evm 是否适用于 DXP EVM GUI?

如果无法做到、请推荐替代产品、包括 EVM 板。

非常感谢。

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    但没有。 DXP EVM GUI 系统在较新的 Windows 中运行并不容易、我们不在任何较新的 EVM 上使用它。  

    DAC81404EVM 使用板载 FTDI 控制器芯片(FT4232 USB 转串行桥接器)与 DAC 进行通信。 在 DAC814xx GUI 之外、我们还提供一个 python 库来与 EVM 连接。 您应该能够将此用作自定义波形生成评估的起点。  

    DACX14XX-DACM PYTHON-FTDI-DRIVER 驱动程序或库|德州仪器 TI.com

    此致、

    Kalynne Jones