This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL040:输入差分布线的阻抗控制

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1522645/adc12dl040-impedance-control-for-input-differential-trace

部件号:ADC12DL040

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

对于差分模拟输入引脚 VINA+/VINA-和 VINB+/VINB-、差分布局的目标阻抗控制是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hoang、

    每个模拟输入的50欧姆布线是可以的。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    对于差分还是单路布线、您指的是50欧姆?
    我知道我们需要为差分 VINA+/VINA-布线50R。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hoang、

    50 Ω。

    此致、

    Rob