This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10EVM:具有 KCU105 (JMODE1配置)的 DAC39RF10EVM 请求 JESD204B/C 支持

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1516016/dac39rf10evm-request-for-jesd204b-c-support-for-dac39rf10evm-with-kcu105-jmode1-configuration

主题中讨论的其他器件:DAC39RF10EVM

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在处理一个涉及的项目 DAC39RF10EVM 结合使用 Xilinx KCU105 平台。 我的目标是使用此设置生成射频输出频率、如下所示 JMODE1配置 :

  • 编码: 8b/10b

  • 每个流的最大输入采样率(MSPS): 5120

  • 最大串行器/解串器波特率(Gbps): 12.8.

  • R (FBIT/FCLK): 2.5 / LT

  • N: 16

  • Mx (最大流数): 2.

  • Ls (通道/流): 8.

  • Lx (通道数上限): 16

  • 内插(LT): 1.

  • JESD204B 格式:

    • F: 2.

    • S: 8.

    • 高清: 0

    • SI: 1.

  • K: 64

请提供以下资料:

  1. 可以为我提供启动流程和 JESD204B/C 配置支持的个人或团队的详细联系信息。

  2. 任何可用文档、示例项目或设计指南。

为清晰和轻松起见、请继续通过电子邮件进行沟通。  

我已经测试了 DAC39RF10EVM 板  低功耗、并且 正常工作。

我按照下面的 pdf 文档工作正常  

e2e.ti.com/.../sbau395.pdf

感谢您的支持。

此致、
Balu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    请回复  

    此致

    Balu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持团队:

    我正在使用 DAC39RF10EVM 和 Xilinx KCU105、使用 JESD204B (JMODE1)生成射频输出。 该电路板在独立模式下工作、但需要支持 JESD204B 配置和启动。

    很遗憾、我没有收到对我之前的申请的任何回复。 这种延迟影响了我们的项目时间表。

    请分享:

    1. 有关 DAC39RF10EVM JESD204B 设置的联系人或支持团队。
    2. sbau395.pdf 之外的任何相关文档或示例项目。

    这是紧急情况、为了清晰起见、我更希望继续通过电子邮件进行沟通。

     

     

    谢谢你
    Balu