This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8668:关于标准电路

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8668

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1521333/ads8668-regarding-the-standard-circuit

器件型号:ADS8668

工具/软件:

現在、開発中のプロジェクトで御社の製品「ADS8668」を使用することを検討しています。温度センサ入力のAD変換回路にこの部品を使用することを検討しています。この場合、標準回路はありますか μ データシートの9.2項にパワーオートメーション μ PLCの標準回路の記載がありましたが、この場合は適用できないのでしょうか μ m?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rina!  

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  请使用英语发布您的问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前正在考虑在开发中的项目中使用您的产品"ADS8668"。 我们考虑在 AD 转换电路中将此元件用于温度传感器输入。 在这种情况下、是否有标准电路可用? 尽管数据表的第9.2节中介绍了电力自动化/PLC 的标准电路、但它是否不适用于这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rina、

    感谢您发送编修。  您使用的是什么温度传感器?  ADS8668具有1M 输入阻抗、因此根据您的传感器选择、这可能不是理想选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用各种温度传感器,如"SEMITEC202AT-11"。 对于模拟输入电路、我们设想一个电路、其中温度传感器的电阻值通过运算放大器输入到 ADC、AD 转换的结果输出到 CPU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来很有趣!  下面是一个应用手册、您可以查看该应用手册、将其作为完成任务的一种方式。  如果需要、您还可以使用具有增益和/或失调电压的放大器、具体取决于您正在测量的预期温度范围和您打算在 ADS8668上使用的输入电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、本应用手册是执行此任务的其中一种方法、对吧? 无论使用 ADC 的电路如何、使用内置基准电源时是否需要第8.3.8.1节中所述的电路? 是否有任何其他必要的电路或引脚配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如8.3.8.1中所述、如果您打算使用内部基准、应将其从 REFIO 引脚上进行缓冲。  在我向大家介绍的应用手册中、AVdd 是该特定 ADC 的基准。