This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC232:DDC232CK 在非连续模式下偏移波动增加

Guru**** 2880570 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1523027/ddc232-ddc232ck-offset-fluctuation-increasing-in-non-continuous-mode

部件号:DDC232

工具/软件:

您好、DDC232团队

我们正在开发 DDC232CK 板。 具体情况如下所示。
非连续模式、20位输出、12.5pC
CLK:10MHz、DCLK:20MHz

我们遇到了失调电压波动问题。 随附的文件显示了波动情况。
我们的电路板可以在连续模式下输出暗偏移和低标准偏差。 但是、在非连续模式下、偏差会变大。
在分析原因后、我们发现当 CLK 和 DCLK 之间的相位发生偏移时、失调电压波动行为会发生变化。
数据表指示 CLK 和 CONV 的相位应对齐、但未规定 CLK 和 DCLK 之间的关系。
对于减少波动、是否有任何关于这些时钟之间关系的建议?
我们还证实、当 CLK 和 CONV 的相位发生偏移时、波动会变大。

谢谢

e2e.ti.com/.../2475.DDC232CK.pdf