This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7830:输入类型之间的差值:差分/伪差分

Guru**** 2987800 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7830, ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1524018/ads7830-the-difference-between-the-input-type-differential-pseudo-differential

部件号:ADS7830
"主题中讨论的其他器件: ADS1015"

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在调查我们的 ADC 解决方案:ADS7830和 ADS1015

他们想知道:

1.Δ-Σ 与 SAR 架构有何区别?
2.输入类型差分与伪差分在设置中我需要注意什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:

    1.通常、Δ-Σ ADC 使用过采样、噪声整形和数字滤波技术、而 SAR ADC 则通过 DAC、比较器以及采样保持电路实现二进制搜索算法。 这导致 Δ-Σ ADC 通常具有比 SAR ADC 更慢的采样速率和更高的延迟。 此应用似乎需要低于12位的分辨率、因此 Δ-Σ 和 SAR ADC 都有不错的选择。 您是否有关于应用要求的更多信息?

    2. 在 ADS7830上、可通过 I2C 接口选择使用单端或差分输入的选项。 控制器发送的第一个字节为地址位、第二个字节为命令字节;命令字节的 SD 位在单端和差分之间切换。  

    对于 ADS1015、可通过对 Config 寄存器中的 MUX[2:0]位进行编程来选择单端或差分输入。 寄存器编程也是通过 I2C 接口完成的、但过程与 ADS7830不同。

    有关 Δ-Σ 和 SAR ADC 之间差异的更多信息、请观看 TI 高精度实验室系列视频。 有关更多详细信息、请参阅"了解 SAR 与 Δ-Σ ADC 系列之间的差异"系列中的4个视频。

    此致、
    Joel