This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADCS7476:ADCS7476:有关 T4数据访问时间的数据表规格

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCS7476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1523437/adcs7476-adcs7476-datasheet-specs-regarding-t4-data-access-time

部件号:ADCS7476

工具/软件:

尊敬的德州仪器(TI):

我们在一个新产品中使用 ADCS7476。 我开发了适用于该转换器的固件模块。

来自 Q&A 的"ADCS7476:有关 T8 (SCLK FE 至 SDATA 高阻抗)的数据表规格"

Q:(Angela Peters)"对于 VDD = 5V、T4 (SCLK 下降沿(FE)之后的数据访问时间)最大为20ns、T8 (SCLK FE 至 SDATA 高电平
最大值为25ns 这是否意味着在16个 SCLK FE 上、我可能只有5ns 来读取最后一位?

答:(Abhijeet Godbole)" 在第16个时钟 FE 之后、在 SDO 进入 tri 状态之前、至少有5ns 来读取 LSB。"

------------------------

 这里的最小值这个词令人困惑

答案是否 意味着 " 在 SDO 进入 tri 状态之前、读取 LSB 最多为5ns。" 或重新短语
"  在 SDO 进入 tri 状态之前、只有5ns 来读取 LSB。" ?

我的问题与 T4=3.3V、T8=高达25ns 的 VDD 有关。 根据上面的答案、

这是否意味着即使最后一个数据位也可以读出、输出也可能会进入 tri 状态?
请解释 T4数据访问时间的含义、该时间在图2的时序图中显示为灰色。

是从施加到 SCLK 引脚的时钟信号的负边沿到 SDATA 引脚上的有效数据的延迟吗?
非常感谢您的数据表 SNAS192G–2003年4月–2016年5月修订!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIPL 6002 将 T4解释为传播延迟、第3、6和7页。  在 ADCS7476数据表  SNAS192G 中、TI 应该更清晰一些:2003年4月–2016年5月修订。