This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC09QJ1300-Q1:JESD204C 链路上经常发生 CRC 错误。

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC09QJ1300-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1523088/adc09qj1300-q1-crc-errors-frequently-occur-on-the-jesd204c-link

器件型号:ADC09QJ1300-Q1

工具/软件:

您好、 在使用 ADC09QJ1300-Q1时我们遇到了一些问题。

模式 选择: JMODE3/8

- 稳定性:JMODE3/8   模式   在 信号 收集期间提供稳定性, 包括 空 信号 (噪声) 和 饱和 低频 信号。
- CRC 错误: 然而, 当 收集 高频 饱和 信号时, CRC 错误 经常 发生 在   JESD204C 链路上。  在 严重的 情况下、  可能  需要重新同步。

采样速率:1.25GSPS。
满量程输入电压:1000mVpp 差分
JESD204C 链路速率:15.625Gbps/JMODE3、15.46875Gbps/JMOD8。
启用内部锁相环(PLL)。

     下面所示的 ADC 采样波形 可能会 导致 链路 不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tuo、

    那么、您表示在超出 ADC 的输入满量程范围时看到了 CRC 错误?

    请确认或提供更多背景信息、以便我们能够正确响应。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 在 我们的 应用中、      上升 沿   和  间隔 为 30ns 的过压信号 通常 会触发 CRC 错误、从而 导致 链路 中断 并 需要 重新同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tuo、

    我正在关闭此帖子。

    我们将离线处理此问题。

    请留意我的电子邮件。

    谢谢、

    Rob