This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61408:1MHz - 2MHz PWM 发生器

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC61408, TLC555, DAC53204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1523583/dac61408-1mhz---2mhz-pwm-generator

器件型号:DAC61408
主题中讨论的其他器件: TLC555DAC53204

工具/软件:

您好、

我希望设计一个具有固定开关频率和固定占空比50%、400V 直流母线的半桥非受控 LLC 转换器。

我想让它尽可能简单。 我正在寻找 PWM 发生器解决方案

如下所示:您能否推荐一些在这种情况下可以生成 PWM 的 IC。 我需要2个 PWM、与死区时间互补、占空比固定为50%、频率为1 -2MHz。  或者、它可以是单个 PWM、因此我可以将其中两个用于2个信号。 我 找到 了 DAC61408、但这完全符合我的需求、那就是有一个简单的解决方案、它可以是模拟 IC、也可以是只能为半桥生成2个互补 PWM 的任何其他方法。 电源电压可以是3.3V 至20V 之间的任何值。

谢谢你。

你好