This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960EVM:支持申请:使用 AFE4960 EVM 调整5导联 ECG 采集的数据速率

Guru**** 2967080 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1523963/afe4960evm-support-request-adjusting-data-rate-for-5-lead-ecg-acquisition-using-afe4960-evm

器件型号:AFE4960EVM
Thread 中讨论的其他部分:AFE4960

工具/软件:

尊敬的团队:

我们目前正在使用 AFE4960 EVM 通过收集5导联 ECG 数据 生物传感 和 AFE4960 GUI 解决方案。 我们的配置基于DUAL_AFE_3ECG_1RESP.py BIO 传感应用中提供的脚本、以支持5导联 ECG 设置。

我们希望在收集 ECG 数据 1000个样本/秒(SPS) 和 256SPS 、具体取决于用例。

问题:

  1. 我们如何在当前设置内将数据采样率更改为1000SPS 和256SPS?

  2. DUAL_AFE_3ECG_1RESP.py脚本或 GUI 中是否有特定参数需要修改才能支持这些数据速率?

  3. 为确保以这些速率正确采集数据、我们是否还应遵循其他配置步骤?

非常感谢您针对所需采样率配置 EVM 和软件工具的指导。

此致、
Vedashree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vedashree、

    由于 AFE4960符合保密协议、因此我会通过电子邮件与您联系。

    此致、

    Payton