This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9212EVM:将数据发送到 UART 的最快方法

Guru**** 2842030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9212EVM, TSWDC155EVM, ADS9813, ADS9212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1524078/ads9212evm-quickest-way-to-get-data-to-uart

器件型号:ADS9212EVM
主题中讨论的其他器件: TSWDC155EVMADS9813ADS9212

工具/软件:

您好:

我确定了此 ADC 应该用于测量称重传感器、我有通过 USB 在 UART 中读取数据的软件、并且正在寻找帮助、找到将此 ADC 连接到 PC 的理想方法。

ADS9212EVM 

这适用于一次性测试装置。

是否有将此数据放入 USB 的示例代码或其他开发套件?

提前感谢您的帮助、如果我错过了明显的信息来源、请表示抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick:

    感谢您的发布! 出于好奇心、您是否需要8MSPS/通道的全采样速度来测量称重传感器? 您只测量两个电压信号吗? 我们有一个速度较慢、通道数较高的 ADC: ADS9813 - 18位、8通道、2MSPS/通道 ADC。 还有一款成本较低的1MSPS/通道器件 ADS9811 和 ADS9810。 如果您正在设计原理图、我还可以通过电子邮件帮助您查看。

    我不确定我是否理解您的问题。 ADC 本身没有 UART、它具有通常与 FPGA 连接的源同步接口。 如果需要评估 ADS9212EVM、您可以购买与 ADC EVM 连接的 TSWDC155EVM 控制器卡。 这样、您便可   在 PC 上使用我们的 ADS9212EVM-GUI 软件。 我们唯一提供的示例代码是 适用于型号器件 ADS9813的 FPGA Verilog 示例代码。 可以为 ADS9212器件修改代码。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Samiha