This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8634:最小 HVDD 和 HVSS 值

Guru**** 2588735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1524086/ads8634-minimum-hvdd-and-hvss-values

器件型号:ADS8634

工具/软件:

能否在0-5伏范围内将 HVDD 连接到5伏、将 HVSS 连接到0伏、最大 AIN 为3.3伏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    如原始帖子中所述、是的-当仅转换正输入电压时、您可以将 HVSS 连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HVDD 的电压为5伏、那会是多少? 这不符合数据表中所述的10V < HVDD - HVSS < 30V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    我最初没想到这一点-您可以对 HVSS 和 HVDD 执行0和10V 或+/-5V 操作。